This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40131:40A/12V 输出降压控制器、如 TPS40131

Guru**** 2504355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40131, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765374/tps40131-40a-12v-output-buck-controller-like-tps40131

器件型号:TPS40131
主题中讨论的其他器件: LM5119

您好!

我的客户正在寻找30V 输入电压、12V 输出电压40AIout 交错降压控制器、例如 TPS40131。

但是、TPS40131无法支持高达12V 的输出电压、您还有其他建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、  

    您可以考虑 LM5119。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    现在、我们将 LM5119用作两相交错降压、12V 输出电压和80Iout、您对 SS2和 RAMP2引脚连接有什么建议吗?是否可以将其保持悬空?