This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:UCC28C42

Guru**** 1688270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC28630, PMP40025
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766579/ucc28c42-ucc28c42

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件: UCC28630

你好  

我们使用 TI IC 开发了一个交流/直流和直流/直流卡。

您能不能复查一次。

此致

Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看时、请注意输出电压设置为12.2V。

    此致

    Vishal Kakade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    我们将在下周初查看原理图并作出回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    交流/直流设计

    无输入保险丝?
    RT1和 RT2可组合成一个 RT 器件
    用一个68uF 电容器替换 C3至 C6? Webench 从有限的数据库中选择器件、有时会选择多个器件、其中一个器件是更有效的解决方案、但该器件可能不在 Webench 数据库中。
    C7、这是一个薄膜电容器、薄膜电容器比高电压陶瓷电容器更可靠
    Q2、R8和 D6电路可移除、因为它们几乎不会为12V 设计带来任何价值
    对于 R22和 C27、C26应与串联电路并联
    R11至10k

    直流/直流设计
    FS1 3A 额定值过低、12V 60W 输出输入电流将大于5A、考虑8A 保险丝?
    最小输入电压为12V、因此 UCC28C42不会启动、因为导通电压为14.5V、请考虑43或40型号
    R25和 R28的值需要减小、因为在12V 输入时、C44可能需要很长时间才能充电至 Vcc UVLO 导通值
    请检查 T2一次侧电感和匝数比值-使用了什么公式?
    对于12V 输出、可以移除 R30、Q3和 D13电路、C50需要与 R43和 C51并联
    R34至10K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    请注意我的以下评论。

    AC_DC

    RT1和 RT2可以组合成一个 RT 器件:我们需要 L/N 反向保护、因此 RT1和 RT2是单独的


    用一个68uF 电容器替换 C3至 C6? Webench 从有限的数据库中选择器件、有时会选择多个器件、其中一个器件是更有效的解决方案、但该器件可能不在 Webench 数据库中。我们将执行此操作。


    C7、这是一个薄膜电容器、薄膜电容器比高电压陶瓷电容器更可靠:其陶瓷电容器


    Q2、R8和 D6电路可以移除、因为它们对12V 设计的影响很小:我们将看到。  
    C26应与 R22和 C27的串联电路并联:是的、根据数据表、它应并联。 但根据 webench 设计、它仅与 R22并联。 请澄清这一点。
    R11至10k

    直流/直流

    FS1 3A 额定值太低,12V 60W 输出输入电流将大于5A,考虑8A 保险丝?:是,我们将更新它。


    最小输入电压为12V、因此 UCC28C42 不会启动、因为导通电压为14.5V、请考虑43或40型号
    R25和 R28的值需要减小、因为在12V 输入时、C44可能需要很长时间才能充电到 Vcc UVLO 导通值:我的输入不是12V、其范围为44至55.5V、输出为12V。

    对于12V 输出、可以移除 R30、Q3和 D13电路、C50需要与 R43和 C51并联
    R34至10K:与 AC_DC 相同的查询、请澄清

    请检查 T2一次侧电感和匝数比值-使用了哪些公式?: 一次侧电感为63uH。

    我已根据计算结果在 webench 上更新了我的设计、并共享了一个公共链接。 请仔细阅读。

    谢谢、此致

    Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    AC_DC

    RT1和 RT2可组合成一个 RT 器件:我们需要 L/N 反向保护、因此 RT1和 RT2是单独的-器件的分离不会产生任何影响、无论 L/N 方向如何、一个 RT 器件都将防止浪涌。

    C7、这是一个薄膜电容器、薄膜电容器比高电压陶瓷电容器更可靠:其陶瓷电容器-陶瓷电容器对机械应力很敏感、可能会发生短路故障、请遵循制造商指南。

    C26应与 R22和 C27的串联电路并联:是的、根据数据表、它应并联。 但根据 webench 设计、它仅与 R22并联。 请澄清这一点。 如果 C26的值比 C27小得多、那么这种安排是可以的、高频滚降由 C26 + C27决定、因此如果 C26的值小得多、则 C26将占主导地位。 如果 C26的值接近 C27、则特性的高频滚降将处于较低的频率。

    R11至10k - 10k 下拉是一种良好的设计实践、可确保 MOSFET 在启动期间保持关断状态、同时 Vcc 处于低电压。

    两种 Webench 设计看起来都很适合进行原型设计。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我设计了外部电路、可在3.3V 和0V 时为我提供输入 UVLO/OVLO 警报信号。

    我的 UVLO 警报是从3.3V 到0V 的转换、OVLO 警报是从0V 到3.3V 的转换。

    我想使用这些警报输入来禁用 UCC28C42

    我正在通过光耦合器将 UVLO ALARM 连接到 CS 引脚。 并 通过光耦合器将 UVLO 警报发送到 COMP 引脚。 以禁用处于下限和上限阈值的控制器。

    请仔细查看我的设计、并告知我任何其他替代方案或评论。

    此致

    Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    我回复了您有关此主题的其他帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petler:

    是的、我知道、但您建议了不同的实施部分。 Ucc28C42的数据表(第19页)中提到、可以通过将 COMP 引脚拉为低电平或将 CS 拉为高电平来禁用 UCC28c42。 我使用这些设计了我的电路。 您能验证吗?

    我也无法在 TINA 中对整个设计进行仿真。 如果您可以使电路在 Tina 中工作、那么我可以连接电路、然后我可以完成其余工作。

    e2e.ti.com/.../DC_5F00_DC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter

    感谢所有评论要点。

    您是否还可以检查是否还需要添加 EMC/EMI?

    此致

    Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash Jain、

    我建议您使用 UCC28630 EVM 中使用的 EMI 滤波器设计、 www.ti.com/.../ucc28630evm-572

    这将为您的设计提供一个起点。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    好的、我们将使用它以及浪涌、ESD 和电压骤降测试的任何内容吗?

    此致
    Akash Jain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    目前、我使用的是"PMP40025" 参考设计中的 EMI 滤波器。   UCC28630 看起来也不错。 您能为我们的直流/直流电源设计建议 EMI 滤波器/浪涌保护吗?

    此致

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    UCC28630上安装了压敏电阻 V1。

    这将有助于管理线路浪涌、请注意、EVM 可能尚未提交进行交流线路浪涌测试。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉、我错过了您对直流/直流设计的问题。 我会为 PI 输入滤波器、C-L-C 以及共模扼流圈留出空间。 可以对从源汲取的脉冲电流和所需的差模滤波电平进行一些计算、但几乎不可能对共模噪声进行有意义的计算。

    此致

    Peter