This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:Vout=12V 时启动不一致(原始设计为 Vout=10V)

Guru**** 2505625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767753/lm27402-not-starting-up-consistently-with-vout-12v-original-design-was-vout-10v

器件型号:LM27402

封装的设计无法始终如一地启动。   为了将 Vout 从10V 更改为12V、我将 R32从1.3K 更改为1.07K。  当它工作时、Vout=12V、它只是不能始终如一地出现。  我是否需要更改任何其他组件值,以便它能够始终如一地工作?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    VIN=12V、Vo=12V? 目标是这样吗?

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN>13V、Vo=12V 是目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench 建议的值下面显示的原理图(14V <Vin<15V, Vout=12V, and Iout=8A). )上用红色标记   哪些更改是绝对必需的,哪些是“可选” 的? ?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    考虑到高占空比和高输出功率、我建议使用较低的开关频率、例如300kHz。

    R33=45.3K

    输出电容器值似乎非常低、如图所示。

    L2=1.5uH 是一个不错的选择

    使用17mhms Rdson FET 时、10K 时的 R28提供大约5A 的最大输出电流。  如果您想设置为>8A 的限值,建议将 R28值更改为14.7k。

    缺少电感器 DCR 信息来验证 R29和 C30。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM27402-PWM-Regulator-Design_5F00_e2e.xlsmPlease也将其用作设计工具。 我认为、在本例中、您需要使用100uF 输出和大约10mohms 的 ESR、以获得良好的相位裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    根据您建议的仿真、我尝试了以下配置、但无法启动该稳压器。  我尝试删除 D3但没有成功。  我还尝试移除了输出电容器(C32)、但没有成功。  还有其他建议吗?

    谢谢、

    ~Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P.S. - 1.5uH 电感器是脉冲 PA4343.152ANLT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是布局...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    EN 引脚的状态是什么?

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    我还会将 SS 电容增加到100nF 或220nF。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我将 C33增加到0.1uF (启动电容)、并在 EN 引脚上添加了分压器(200K 和56K)、如下所示、但这没有解决问题。  还有其他想法吗?

    谢谢、

    ~Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    让我在仿真中检查一下这个、并告诉您。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    我检查了仿真、请按照所示修改补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅 LM27402数据表的第10节、了解布局建议。 您的布局看起来并不理想。 输入电容器应放置在 FET 两端、以实现闭环。 原理图上没有输入电容器、但在布局中似乎有输入电容器、但位置和连接远不理想。 请参阅要实现14A 电流限制的 DCR 电流感应值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    根据您的建议、我更改了补偿值、但这不起作用。 此时、我决定报废这个电路板、然后从另一个电路板开始(我怀疑可能会有损坏或某种情况-很难相信我们的任何更改都不会帮助)。 我将着手设立一个新的委员会,并审议以前提出的所有建议。 如果我没有在新电路板上取得任何进展、我会回来的。

    感谢您迄今为止提供的所有帮助。

    ~Allen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    好的、请遵循有关布局的数据表建议。 我正在关闭此主题、您可以在需要时打开一个新主题。

    此致、
    Mathew