This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:澄清了充电模式

Guru**** 2506065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767275/tps2543-charging-modes-clarification

器件型号:TPS2543

团队、

我的客户对 TPS2543的使用有以下问题:   

如果我在2.4A 电流下使 USP 端口高电平充电(CDP 模式、ctrl123 = 111、ILIM_SEL = 1)、并且通过将 ILIM_SEL 从1更改为0将其突然切换至 SDP 模式、 它是否会再次尝试与 USB 器件协商、以使充电电流达到低限值。  我用哑铃负载测试它,它不是从5V-2.4A 变为5V-1A,而是变为0V-0.5A。  我认为虚拟电阻器尝试加载2.4A、因此会出现过载情况、芯片会降低电压。  我想、如果负载是实际器件、它可能会重新协商以将电流降低到1A 以避免过载、那么它可以正常工作。  您能否确认我是否在正确的轨道上?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    如果您在 CDP (1111)和 SDP (1110)之间切换、则应该不会放电、因此不会出现所需的 VBUS 损耗。 但是、如果您有2.4A 负载并切换到1A 电流限制、则会强制器件进入电流限制、并可能会欠压下游器件或导致 TPS2543进入热保护模式。 这可能是您看到的结果。

    如果将负载更改为1A、则不应看到任何放电。

    您正处于正确的轨道上。

    如果我已经完全回答了您的问题、请单击"认为已解决"的客户、或者向我询问任何其他问题、我将乐意提供帮助。
    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    我在近一周内未收到有关此主题的任何更新、因此我现在将其移至"TI 认为已解决"类别。

    如果您有其他问题、请随时回复该主题、如果没有、我将回答这些问题、请点击此消息上的"客户认为已解决"按钮。

    此致
    卡盘