This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:DC/DC 12V 直流至280V 直流400W

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3843, UCC38C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766972/uc3843-dc-dc-12vdc-to-280vdc-400w

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件: UCC38C43

您好、先生、

我们正在设计直流/直流电源。  规格要求如下所示。  

输入:12V 直流

输出:250Vdc -280Vdc ,400W

1) 1)您能否推荐合适的 IC 或参考设计?  

2) 2)我们是否可以使用 p/n UC3843?  或者它是否有其他更合适的 IC? 请帮助推荐。  

BR、

CCφ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CCφ、

    由于所需的规格不是正常应用、我尚未找到 TI 参考设计、请给我一整天左右的时间来使用此应用检查电源控制器。

    此致、
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CCφ、

    UC3843器件为8.4V (接通)和7.6V (关断)、工作占空比接近100%。 因此、UC3843器件可用于升压拓扑所需的功率。 您还可以使用 UCC38C43器件、这是一款与 UC3843引脚对引脚兼容的增强型 BiCMOS 版本。

    此致、
    Teng