This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:TLV70018输入电压=1.9V 至输出电压*0.98之间的响应时间

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767334/tlv700-tlv70018-response-time-between-vin-1-9v-and-vout-0-98

器件型号:TLV700

大家好、

您能否在 VIN 达到 1.9V (典型值) UVLO 后提供输出 VOUT (典型值)*0.98的响应时间? 我们想知道 UVLO=1.9V 和输出 Vout (typ)*0.98之间的时间。

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    请记住以下几点:

    • 1.9V UVLO 阈值是典型规格。 任何给定单元的实际阈值都可能高于或低于1.9V
    • 当负载电流增加时,输出达到 Vout (typ)*0.98的最小压差和响应时间都将增加。

    TLV700的典型启动如下所示。 一旦输入电压超过 UVLO 阈值、启动时间大约为120us。

    测试条件如下:

    测试板:TLV700xxEVM-503

    用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/sluu391/sluu391.pdf

    VIN = 1.95V

    VEN 短接至 Vin

    Vout = 1.8V

    Iout = 0mA

    Cin = Cout = 1uF

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard-San、您好!

    非常感谢您的回答。 我非常了解 UVLO 阈值和0.98*Vout 之间的响应时间。

    此致、
    6月