请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV700 大家好、
您能否在 VIN 达到 1.9V (典型值) UVLO 后提供输出 VOUT (典型值)*0.98的响应时间? 我们想知道 UVLO=1.9V 和输出 Vout (typ)*0.98之间的时间。
此致、
6月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jun、
请记住以下几点:
TLV700的典型启动如下所示。 一旦输入电压超过 UVLO 阈值、启动时间大约为120us。
测试条件如下:
测试板:TLV700xxEVM-503
用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/sluu391/sluu391.pdf
VIN = 1.95V
VEN 短接至 Vin
Vout = 1.8V
Iout = 0mA
Cin = Cout = 1uF
谢谢、
Gerard