This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62561:启动和斜坡的最大/最小时间

Guru**** 2507055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764863/tps62561-max-min-time-for-start-up-and-ramp

器件型号:TPS62561

您好!  

您能否给我提供 tStart_Up (启动时间)和 tramp (Vout 斜升时间)的最小和最大时间?

数据表中有典型值、但我想知道最小值和最大值。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请仅将此值用作参考、我们不推荐使用任何值。
    T_START:典型值±18%
    T_ramp:典型值±33%
    您能给我提供有关您的应用的更多详细信息吗? 此外、我建议使用较新的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。
    我想知道从启用切换到启动切换的时间。 如果您有信息、最短时间可能为78us。 与数据表图16相比、时间应较短。

    请告诉我最小/最大 时间吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我找到了您请求的数据。
    斜坡:最小值= 159;最大值= 343
    tstart-up:min= 326;max= 581
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿方索、

    在您的信息中、启用 Vout 的时间表将为326us、以分钟为单位。 但图16显示了大约200us。。。
    您能否检查326us (min)和581us (Max)是否正确?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿方索、

    我还需要这些信息。

    我想知道"?"的最小值和最大值 该图中所示。
    此致、
    Otani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您寻找的时间是(tstartup - tramp)之间的差异。 由于这两次的变化较大、因此将有一组值为您提供200us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的连接时间是(tstartup - tramp)之间的差异。 由于这两种类型的变化较大、因此您目前需要的是不同的组。 文档仅显示典型值、仅确保此值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    您的答案是否意味着最小值。 =- 17 (0)、最大值 = 422?
    如果我无法正确理解、我很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfonso、

    我们想知道时间"?"的定义

    哪种计算是正确的?
    A)
    最小值"?" 时间:tstart-up( min )- tramp( max)=-17us
    最大"?" 时间:tstart-up( max)- tramp( min)=422us
    B)
    最小值"?" 时间:tstart-up( min )- tramp( min )=167us
    最大"?" 时间:tstart-up( max)- tramp( max)=238us

    如果 B)正确、当 tramp 为最小(最大)时、tstart-up 是否为最小(最大)?

    此致、
    Nagata。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经回答了这个问题。 最小值和最大值不是绝对最大值和最小值、而是具有一定可信度的范围的极限值。 我们无法在此论坛上扩展我们器件的规格。 文档中的参数只是典型参数、我无法对最小值和最大值进行进一步的评论。 我将通过电子邮件单独与您联系、以获得任何其他澄清。