This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:TPS54201是否适合在此处使用?输入10.8~13.2V、3个串联 LED (每个 LED 压降为3.1v、总计9.3v)、电流为1.5A。

Guru**** 2503895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766244/tps54201-whether-the-tps54201-is-ok-to-be-used-here-input-10-8-13-2v-3series-led-each-led-voltage-drop-is-3-1v-total-9-3v-current-is-1-5a

器件型号:TPS54201

大家好、

我的客户对输入电压低于10.8~13.2V、3系列 LED (每个 LED 压降为3.1v、总电压为9.3v)、电流为1.5A 有一个新要求。

TPS54201是否适合在此处使用? 尤其是热压降和电压降。

如果没有、请推荐其他器件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、非常适合在此应用中使用 TPS54201。 您的客户是否还有其他要求?

    此致
    肖恩