This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:输出电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168478/bq25570-output-voltage

器件型号:BQ25570

您好,团队

客户对 BQ25570有疑问:

我正在执行一个项目、我将使用 BQ25570。 但我有两个负载、它们具有不同的输入电压值。 我可以使用 VSTOR 吗?
如果是、如何将其输出调整为5V?
激活 V_bat 时、VSTOR 和 Vout 输出是否相同?

请帮帮我。

谢谢、此致、

交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,交汇。

    是的。  VSTOR=VBAT 可以是一个负载、VOUT 可以是另一个负载。 可以调整 VBAT_OV 电阻器的大小、以便 VSTOR=VBAT=5.0V。  还可以调节 VOUT 电阻器、以提供低于5.0V 的电压。  https://www.ti.com/lit/zip/sluc484上的设计 xls 有助于调整 EVM 电阻器的大小。

    此致、

    Jeff