This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:Fusion GUI 中的其他通信故障

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, UCD7230, PTD08A020W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773257/ucd9248-other-comms-fault-in-fusion-gui

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: UCD7230PTD08A020W

您好!

我有一个 UCD9248控制器管理 PCIe FPGA 板、类似于 Xilinx ML605控制器。

在某些测试中、几天后 POWER_Good 信号关闭、记录的唯一故障如下所述。

您知道哪里可以找到更多详细信息吗?

没有 USB 适配器连接到设备。

谢谢、此致、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    图片未显示。 您可以将其添加为附件吗?
    当 POWER_Good 信号变为低电平时、Vout 是否正常?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    很抱歉、我无法再次粘贴图片。 这是 Fusion GUI 的打印屏幕、记录了"其他通信故障"。

    我没有看到 POWER_Good 信号何时变为低电平。 是在寿命测试期间。
    当我看到 POWER_OOD 信号为低电平时、 我的4个电源轨(2个带 PTD08A020W、2个带 UCD7230)已停止。

    此致、

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    很抱歉耽误你的回答。
    您仍然看到问题吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的支持、请告知我们。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    然而,我无法再现这一问题。
    我的问题是找出 UCD 控制器可能检测到但未解释的故障。

    此致、

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    感谢您的更新。
    如果您再次发现问题并了解发生故障的测试条件、请告知我们。
    我们可以仔细看一下。

    谢谢