This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:充电终止电流设置?

Guru**** 2506385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773078/bq24703-charge-termination-current-setting

器件型号:BQ24703

下午好、我将 BQ24703锂离子充电器集成到一个设计中。  我在数据表或评估套件手册中找不到任何指示充电终止电流是多少的参考(当它从 CC 转换为 CV 时)?  电阻分压器没有输入、因此我假设它是充电电流的固定百分比。  有人可以确认这一点吗?  如果是、百分比是多少?

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    检查数据表后、我认为该器件中没有端接电流设置。
    我想、由于该器件专为笔记本电脑应用而设计、因此通常电池组侧会有监测计来监测电池容量、然后控制 BQ24703充电或不充电。
    谢谢大家、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    此致、