This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 下载 bqEVSW 评估软件(bqEVSW) v0.0.92

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400, BQ24070EVM, BQ33100, BQ27741-G1, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790438/download-bq-evaluation-software-bqevsw-v0-0-92

主题中讨论的其他器件:BQEVSWEV2400BQ24070EVMBQ33100BQ27741-G1BQSTUDIO

我想下载 bqEVSW (bqEVSW) v0.0.92。
与 PC 的接口是 EV2300。   

请告诉我链接目的地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请升级至 EV2400。 您使用什么器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法升级到 EV2400。
    用于使用 bq44070 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误 bq44070EVM→bq24070EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5953097:

    遗憾的是、EV2300不再生产、需要手动查找。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要求不是获取 EV2300。
    BQ 评估软件(bqEVSW) v0.0.92。 是下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5953097:

    bqEVSW 按产品发布。 您尝试将其用于什么产品?

    例如、如果将 EVSW 与 bq33100配合使用、可在以下位置获取 EVSW: www.ti.com/.../sluc249

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件是 BQ27741-G1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户是5953097

    请下载 bqStudio。 链接位于: www.ti.com/.../bq27741evm

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kahler 先生、您好   

    我有一个 bqEVSW 版本0.9.92 ,我要使用的器件是 bq30z55-R1-v0.33。 现在、bqEVSW 不支持该版本的器件、但可以识别它。

    您能否创建一个链接来下载 bqEVSW 的正确版本  

    "关于"