This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:VIN 为18Vdc,Vbattery 为16.8Vdc,我们是否可以使用 BQ24610作为充电器?

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776949/bq24610-vin-is-18vdc-vbattery-is-16-8vdc-can-we-use-bq24610-as-the-charger

器件型号:BQ24610

尊敬的所有专家,现在我们有一个 BMS 项目,希望使用 BQ24610作为充电器 IC,Vin 为18Vdc,Vbattery 为16.8Vdc,

数据表显示,输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V,我们是否可以使用 BQ24610作为充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、
    为了使用 BQ24610降压充电器、输入电压必须高于 EC 表中的 VCC-VSRN 规格规定的电池电压、以便它不会进入睡眠模式。 当 VCC 接近 VSRN 时、如果睡眠模式比较器跳闸、充电将暂停、或者可能在充电和充电暂停状态之间循环。 硬限制为数据表第11节中的 VCC>VSRN+500mV、但建议值更高、并考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)和输入感应电阻器(ACP 和 ACN 之间)中的直流损耗、VCC 和输入电源之间 RBFET 的体二极管压降、 和电池感应电阻器(SRP 和 SRN 之间)。