This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:无输入时的输出功率

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777558/tps54540-power-at-output-with-no-input

器件型号:TPS54540

我使用该部件(TPS54540)进行24至5V 的转换。 我希望将一个额外的5V 输入连接到其输出、以便在没有24V 电压的情况下使用。

我想知道、这是否安全、或者可以通过一些修改(例如、在线性稳压器中使用的输入二极管中添加输出)来确保安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以尝试在每个输出与此输出类似的情况下添加一个二极管

    谢谢

    -Arief