This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:有关数据表的问题、发现可能的错误

Guru**** 2505205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773661/lm5066i-questions-about-datasheet-possible-errors-found

器件型号:LM5066I

大家好、

我目前正在使用一些 LM5066i 处理某个应用、可能在相应的数据表 SNVS950C 中发现了一些错误- 2014年4月- 2016年7月修订版。

  • 第35页:8.5.3.16和8.5.3.17完全相同。 表42中的说明可能错误、因为它在输入功率测量值下写入电流感应电压(电流感应电压的测量值平均值)。 另请比较表43。
  • 第21页:表2、97h、READ_PIN、检索平均输入功率测量值(DFH 处的镜像)->镜像错误! DFH 为 AVG_PIN、D2h 为 MFR_READ_PIN!
  • 第39页:表47、READ_IN、READ_AVG_IN 应为 READ_IIN、READ_AVG_IIN、每个都缺少一个 I

请告诉我什么是正确的。 因为我还在这个项目上,所以我可能会找到更多;)

此致、

Christian Wächter ö m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的指出和努力。 我们将仔细检查并回复。
    请告诉我们、如果您发现更多信息、这将有助于社区发展。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    第35页:8.5.3.16应从数据表中删除

    第21页:请忽略此内容。 使用 D2h 进行输入功率测量、使用 DFH 进行平均输入功率测量

    第39页:正确。 "I"缺失

    我将在下一个数据表修订版中处理这些问题。 谢谢。

    此致、
    Rakesh