This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:请告诉我 VNEG 端子在短路模式下失败的原因

Guru**** 2504675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771682/lmg3410r050-please-tell-me-the-reason-why-the-vneg-terminal-fails-in-short-mode

器件型号:LMG3410R050
请告诉我 VNEG 终端在短路模式下失败的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Osamu-San 您好、

    感谢您在 E2E 上提出问题。 您能否向我们提供有关您提到的故障的更多详细信息? 我们需要更多信息来帮助您进一步。 谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Osamu-San 您好、

    由于我们尚未听到您的声音、我们将关闭此主题。 如果您有信息、请随时重新打开。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VDS 的上升速度为微秒级
    是否是较晚的设置、但 PIN 配置是否有误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能详细解释一下您的案例吗? 我想您提到的是从漏极到源极的 dv/dt 太慢。 通常情况并非如此。 我们的客户通常会发现开关节点上升沿的 dv/dt 为50至100V/ns。 如果您可以分享有关您的调查结果的更多信息、我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢、此致、