This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:我们是否有显示"Cin、Cout"和"TLV760"之间关系的数据以正确查看其运行。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771667/tlv760-do-we-have-any-data-which-shows-relationship-between-cin-cout-and-tlv760-to-see-its-operation-correctly

器件型号:TLV760

大家好、团队成员。

客户问过我。

我们是否有显示"Cin、Cout "和"TLV760"之间关系的任何数据来正确查看其运行。

客户希望通过查看数据了解我们的 IC 可以正常工作的最小和最大 C 值。

我们有吗?

以及您认为可以使用多少 Cin (min、max)、Cout (min、max)来实现稳定性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu Takahashi、

    如数据表的应用和实施部分所述、为了实现稳定性、输入和输出上至少需要0.1uF 的电容。 输入或输出电容没有上限以实现稳定性:

    但是、增大输出电容会影响稳压器的瞬态响应。 数据表的图21至24提供了 TLV760在各种输出电容器和负载阶跃下的瞬态响应示例:

    对于较大的输出电容器、最佳方法是使用所需的电容器对设计进行原型设计、并应用最坏情况下的负载瞬态测试来确定瞬态响应是否可用于应用。 以下应用手册介绍了稳压器的负载暂态响应与其控制环路稳定性的关系: http://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    谢谢、

    Gerard Copeland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论和回答!