This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:LM5165-Y 用作反馈中使用"extra "分压器进行调节

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776594/lm5165-lm5165-y-used-as-adjustable-using-extra-voltage-divider-in-feedback

器件型号:LM5165

大家好、  


我们有一个设计说明、需要使用 LM5165的可调节版本(我们需要12V 输出)。 但是、对于原型设计、我们无法手动焊接 VSON-10封装、因此我们尝试将 LM5165-Y (3.3V 固定版本)与 VSSOP 封装一起使用、设置外部"额外"分压器和 内部分压器、以使输出电压更高。  

目前、无论我们在反馈中添加了哪些外部电阻器、我们都无法在输出中获得超过10.53V 的电压。 我们还会看到某种不稳定( 输出在我们所需的所有输入范围内都不是固定的:17-40V。

我们是否有可能尝试什么? 是否存在任何内部限制? 我们在 PFM 模式(RT 至 GND)下使用 LM5165、无迟滞(使能始终为 VIN)、CCS=27nF 且电流限制设置为最小值(60mA)、我们仅需要12V/30mA。  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在反馈中添加了什么电阻分压器?
    我建议使用可调版本的器件来设置12V 输出

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压和反馈引脚之间为124K、反馈引脚和接地之间为45k。 我假设内部电阻器在兆欧姆范围内、因此外部电阻器应占主导地位、但不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这里是3.3V 固定输出电压的内部电阻值

    3.3V 输出:
    顶部 R:537.3k
    底部 R:312.3k


    您可以重新计算并查看它是否符合您所需的电压。

    谢谢
    -Arief