This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-2PH:LM5122EVM-2PH 针对所需规格进行了更改。

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122EVM-2PH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771270/lm5122evm-2ph-lm5122evm-2ph-changes-for-required-specification

器件型号:LM5122EVM-2PH

您好!

    我将 LM5122EVM-2PH 板用于我的应用 Vin-(22-28) Volts、Vout-36Volts、Iout -7.5 Amps。 如果可能,请进行更改以获取我的规格?  如果可能、我必须在该 EVM PCB 中进行哪些更改才能获得所需的规格。

此致、

Akshay H B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、

    感谢您的关注。 必须更改以下部件:
    (1)反馈电阻器 R32:应将其更改为1.74k。
    (2) C8、C9、C10、C11:应更改为至少50V 额定电压、使用相同的电容、然后保持环路稳定性。
    (3)您可以考虑将所有 MOSFET 更改为60V 额定电压、以具有更大的裕度、但安装的40V MOSFET 可能会起作用。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

        我更改了组件以获得36伏、7安培的输出电流。 电路板工作正常。 但是、对于200W 负载、MOSFET 和电感器在5分钟内发热非常严重。

    1) 1)如何减少这些组件产生的热量。(电感器和 MOSFET)

    2) 2) EVM 板在二极管仿真模式下工作,因为主高侧 MOSFET 上的电压下降了0.8V。 如果我将其更改为强制 PWM 模式、EVM 板是否正常工作。  

    3) 3)如果从二极管仿真模式更改为 PWM 模式、则还要进行哪些更改以避免一次打开高侧和低侧 MOSFET。 如何在栅极驱动脉冲之间提供时间延迟。  

    感谢您,我期待您立即作出答复。

    此致、

    Akshay H B

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    很高兴听到您具有所需的输出电压。 恐怕您的 MOSFET 和电感器选择需要改进。 数据表中提供了选择指南、请按照该指南选择合适的器件。 基本思路包括:

    使用 DCR 较低的电感器。 现在、通过电感器的功率和电流都更高。 因此、电感器具有更多的导通损耗。
    2.使用平衡开关损耗和传导损耗的 FET。 您需要检查 Rdson 和 Qg、并进行权衡、以使总损耗最小。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi