This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041EVAL:其他反馈组件

Guru**** 2504945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773725/lm5041eval-additional-feedback-components

器件型号:LM5041EVAL

尊敬的先生:

LM5041EVAL 板具有一个反馈电路、与基本反馈电路相比、该电路具有更多的附加组件。 我对部件有以下疑问:

D12可能用于钳制电压、但在反馈电路中添加该二极管的确切用途和优势是什么。

2.  反馈的基准电压部分使用的二极管(D6)的用途和优势。

3.20K  仅串联用于第一个误差放大器的1.2V 基准。 我们是否必须使用串联电阻器? 有哪些优势?

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、

    我已联系我的一位同事来查看此问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、

    放置 D12是为了防止 U4A 在启动阶段的输出饱和。
    由 R39和 C37组成的 RC 电路用于 U4A 同相输入端基准电压的软启动。
    D6用于在断电后对 C37进行放电、以确保在下次上电时 U4A 同相输入端的基准电压软启动。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生的答复