This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:我们需要仔细检查器件是否可以为 TPS53319的 VREG 接受10uF 电容

Guru**** 2507875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774330/tps53319-we-want-to-double-check-whether-the-device-can-accept-10uf-for-the-vreg-of-tps53319

器件型号:TPS53319

大家好、

(仔细检查器件是否可以接受10uF 的 VREG Δ I 数据表通常使用1uF)、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    文献未明确说明 VREG 电容的任何限制。 我看到的所有参考设计都使用1uF。 不过、10uF 是一个较大的数量级。 通常、这些内部线性稳压器专为特定输出电容而设计。 虽然我确信存在一定的容差、但我怀疑除1uF 之外、我们还有任何其他情况的测试数据。 您是否有特定原因想要偏离建议值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    他们的一些产品以前的电容为10uF、需要您与 IC 设计人员再次核实风险。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    我们已检查、10 uF 是可接受的。