主题中讨论的其他器件:PMP8878、 UCC25230、 PMP8877、 UCD3138
您好、先生、
我们计划开发一个采用 PMP8878作为参考的砖型模块。 但我们需要输入过压和欠压保护。
PMP8878中是否有任何输入过压和欠压保护电路? 我看不到任何这样的电路。 如何实现它?
此致
Aneesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们计划开发一个采用 PMP8878作为参考的砖型模块。 但我们需要输入过压和欠压保护。
PMP8878中是否有任何输入过压和欠压保护电路? 我看不到任何这样的电路。 如何实现它?
此致
Aneesh
尊敬的 Eric:
感谢您的宝贵答复。 我了解了 PMP8878中 C2电容器的功能。 但我对此还有一些疑问。
C2与 初级串联、C2需要承载大约4.5A (4.5=12*15/40)的整个初级电流。 1210封装电容器用作 C2、这样一个小型封装能够承载如此大的电流(大约4.5A)
2. C2电容器的设计公式是什么,C2考虑了多少降额?
3.为什么在 PMP8877砖型模块设计中不使用这样一个串联电容器? PMP8877也是基于全桥的转换器。
此致
Aneesh
我们没有平面变压器设计的计算器、因为对于 bobbin 变压器设计而言、它是相同的。 主要区别在于如何使用 PCB 布线来实现绕组、因此您需要进行计算以了解设计需要多少层和多少铜重量。 如果您不熟悉平面变压器的 PCB 绕组、一种学习方法是查看 PMP8878和 PMP8877的光绘文件-因此、您可以在需要的不同匝数下按照这些步骤操作。
对于初始设计、通量密度总体< 300mT、但每个设计都需要进行微调以满足规格要求。 如果您想复制此设计、需要42uH 的初级电感。 总损耗可根据核心规格进行估算。 该设计中使用的材料是当时最好的。 我们并没有特别地估算功率损耗。 一种实用的方法是测试多种先进的材料、以查看哪种材料更好、因为通常、核心供应商只使用正弦波来生成与 PWM 不同的数据表。
e2e.ti.com/.../PMP8878-Transformer-Flux-density-and-temperature-rise.docxDear黄宏、
我刚刚反向计算了 PMP8878 T2的磁通密度和温升。
磁通密度为0.405T,磁芯温升为67.2度。
此计算结果是否正确?
请找到所附的计算文档、如果计算中有任何错误、请更正我。
此致
Aneesh