This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:软启动功能

Guru**** 2503295 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P, TLV743P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773283/tlv743p-soft-start-function

器件型号:TLV743P
主题中讨论的其他器件:TLV755P

您好!

希望快速检查一下。

TL743P 使能引脚是否具有软启动功能?

请提供建议、谢谢。

此致、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    TLV743P 没有内置软启动功能。 TLV755P 是一款内置软启动功能的类似器件。 您还可以使用外部组件来实现软启动功能、请参阅以下链接:

    e2e.ti.com/.../1616.Soft_2D00_Start-Circuits-for-LDO-Linear-Regulators_5F00_slyt096_5B00_1_5D00_.pdf

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回复。

    我正在查看具有使能和软启动功能的 Vin=3.3V、Vout=3.0V、Iout=<200mA。

    除 TLV755P 之外、您还有其他具有成本优势的解决方案吗?

    此致、

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    TLV755P 将是最适合您的用例的器件。

    此致、
    Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    感谢您的建议、请理解。

    此致、

    Philip