This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:电流感应信号采样率

Guru**** 2504175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774029/tps40422-current-sense-signal-sample-rate

器件型号:TPS40422

大家好、团队、

我的客户正在使用 TPS40422、需要有关以下内容的信息

"

在确定电流电平时使用的电感器电阻上的压降信号、测量“电流信号”的采样率是多少? 假设 RC 滤波器已就位、L/r = RC 且控制器正在使用 PMBus 测量输出电流。"

谢谢

Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faizul、  

    用于 OC 保护的电流感应电路非常快。 如果发生 OC、它会逐周期限制电流。  

    PMBus Iout 读取的当前样本较慢、采样率约为13ms。  

    谢谢