This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12003:是否应在长时间存放后烘烤?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773961/lmz12003-should-they-be-baked-after-long-storage

器件型号:LMZ12003

团队、  

我的客户有一些 LMZ12003TZ-ADJ 库存、这些器件已在货架上存放超过2年、他们看到其中一些 器件的引脚4与引脚7内部短接。 在使用这些器件之前、它们是否应该烘烤这些器件?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    让我与客户质量工程师核实、以了解在长时间存放后使用设备时应采取哪些步骤/预防措施。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    我问过 CQE、并查看了 E2E 帖子中的任何类似问题。 LMZ1X 器件系列可能会遇到可能导致故障的焊料挤出。 自此以后、随着未来系列器件的发布、这一改进也得到了改进。 您看到的是最有可能出现此问题的旧日期代码材料。 建议遵循处理指南以防止焊料在安装过程中移动。 我随附了一份应用手册 、其中详细介绍了如何最大限度地减少挤压。 一些亮点如下所述:

    焊锡膏:

               • TI 建议在电路板上安装时使用3类或更精细的焊锡膏。

    回流焊曲线:

               • 通过在封装主体中心顶部放置一个细规热电偶(K 型)来测量回流焊峰值温度。

               • 确保峰值回流温度不超过最大245°C (240°C +/- 5°C)。 超过最高温度可能会损坏器件。

               • 5°C 峰值温度范围内的回流时间不得超过20秒

               • 高于液化(217°C)的回流时间不得超过60秒

                •  LMZxxx 电源模块看到的最大回流周期数为1。

    潮湿处理:

               • LMZxxx 电源模块被归类为 MSL3、由于湿敏特性、需要进行特殊处理。 MSL 3部件的最长使用寿命为168小时。

               • 从防潮袋中取出部件后、必须在168小时的车间寿命之前对其进行回流焊。

               • 超过168小时的车间寿命后、必须按照 JEDEC 建议烘烤零件。

    此致、

    Jimmy