This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4253-Q1:电池性能与放大器的快捷方式;保护

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4253-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167155/tps7b4253-q1-shortcut-to-battery-performance-protection

器件型号:TPS7B4253-Q1

你好

 我正在使用跟踪 器 TPS7B4253-Q1进行仿真、我有一些问题、但首先让我澄清一下、您可以在 PSPICE 的原理图中看到:

 

- 我必须在 NC 引脚上放置高阻抗电阻器以避免误差

- 我正在模拟电池的快捷方式(32V)  

- 跟踪器的输入是5.5V 的内部电源

- ESR 用于降低引脚5 () Vout 处的高电压振荡

 结果如下:

  

   我的问题是:

1.-根据规格,VOUT 的最大电压为40V,因此,我假设在这种特殊情况下(电池快捷方式- SCB),器件能够承受该电压峰值,这对吗?

2.-观察此 SCB 期间 VOUT 引脚的输入电流、您可以看到大约14A 的峰值-进入器件-我在这方面找不到规格、器件是否能够承受此电流峰值?

3.-这种其他保护方法是否是一种可能的解决方案: ?

   

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    1 -是的、VIN - VOUT -32V 差分在绝对最大范围内、器件将能够承受这种情况。

    2 -我们没有关于可接受峰值反向电流的规格、 但是、该器件具有专门用于限制反向电流条件并为器件提供必要保护的背靠背 PMOS 导通器件、因此只要不超过器件的绝对最大值、该器件就可以正常工作。

    3 -实施反向保护二极管是帮助缓解故障的好方法。 该器件具有7.3.3中所述的内部保护

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

     在其他主题中很忙,  回到这个主题,所以我的理解是,只要 OUT 引脚上的电压低于45V -- 在电池快捷方式期间--器件不会被反向电流破坏:

       

    我对吗?

    只是想了解我看到的反向电流是真实的、模型文件提到电池快捷方式是建模的:

    嗯、根据结果、我看到电流从 Vin 引脚流出:

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    是的、您的理解是正确的、该器件可以保护自身、从而能够承受电池短路事件。

    该模型正在仿真器件对短路的响应的一般性能、但实际应用中的确切电压和电流规格将略有不同。

    此致、

    John