This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846-SP:Tina SPICE 模型

Guru**** 2506205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169720/uc1846-sp-tina-spice-model

器件型号:UC1846-SP

是否有人在 TINA 中模拟了该器件? 我使用了它、看起来模型中的开关频率是关闭的。  要获得100kHz 的开关频率、我必须使用 RT = 10k、CT = 1nF。 根据等式5、这应该得到 f = 220kHz。 模型是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、悉尼、

    您看到的偏移是时钟开关频率与输出开关频率之间的差异。
    该公式用于时钟开关频率、即输出开关频率的2倍。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到了。 这是否意味着什么? 数据表上没有任何内容表明时钟频率是输出开关频率的2倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、悉尼、

    在数据表中、它肯定会更加明显。
    这是旧版控制器数据表中的一致定义。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢您的澄清。 谢谢 Daniel!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎

    谢谢、
    Daniel