This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406:VIN 低安培后的关断时间;第一次导通时间脉冲的长度

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3406, LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773380/lm3406-shut-off-time-after-vins-low-length-of-first-on-time-pulse

器件型号:LM3406
主题中讨论的其他器件: LM3409TPS92515

尊敬的团队:

我使用 LM3406作为24V PWM 电压的 LED 电流源。

我将使用一个与 VIN 串联的二极管、并在应用中将阳极连接到 VIN。 我看到 LM3406一直保持 PWM 运行、直到 VIN 低于70%后大约1.5us。 这是正常的吗?

我以500Hz 的频率对24V 电路进行 PWM 处理。 当我缓慢斜升24V PWM 时、SW 引脚的第一次导通时间首先稳定在大约1.7us。 当进一步增大24V PWM 时、导通时间会下降一点、然后在24V PWM 稳定的情况下、在接下来的几秒内增加到大约3us。 很显然、这可以在 LED 亮度中看到。 为什么会发生这种情况、是否需要对此采取某种措施?

谢谢、致以最诚挚的问候、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeroen、

    该器件具有补偿功能、因此它会在首次上电时(每次向其发送电源时)尝试稳定下来。 如果 Vin/Vin 上有一个电容器、它将尝试运行、直到达到关断阈值。 该部件具有 PWM 引脚、用于执行您尝试执行的操作。 如果您需要通过电源实现这一点、我建议您切换到 LM3409或 TPS92515、因为它们是磁滞部件。

    此致、