This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:如何选择输入线路滤波器参数及其影响

Guru**** 2507125 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9171, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769764/ucc28910-how-to-choose-input-line-filter-parameters-and-its-effect

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: PMP9171

大家好、

  数据表中没有说明如何选择 L1、L2、R1和 R2参数以有效降低 EMI、作为输入交流线路滤波器
(我可以理解这些组件用于交流线路滤波以降低 EMI,这是从 UCC28Od 数据表中的以下说明中获得的)

10.2.1.2.2输入级设计和大容量电容
4.线路滤波器(L1、L2、R1和 R2),可降低开关产生的 EMI。

您能告诉我如何正确选择这些参数吗?
您是否有关于输入线路滤波器设置的应用手册? 如果是、请告诉我文档编号。

我还想知道、如果我们不在其中放置线路滤波 器、会产生什么样的副作用、因为这些组件尺寸很大、成本不可忽略。
您能否告诉我、我们可以使用 UCC28910在系统中移除滤波器的情况是什么?(例如、PMP9171)

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San

    L1、L2、R1和 R2是输入 EMI 滤波器的一部分、可满足 CISPR 32/EN 55032等所需标准。 EMI 滤波器在很大程度上取决于设计的寄生元件效应、例如 PCB 布局和变压器结构。 因此、建议测量 EMI 性能并根据需要修改设计以通过。

    下面是一些文档、这些文档详细介绍了 EMI 滤波器设计并展示了设计滤波器的不同方法。

    EMI 标准概述: www.ti.com/.../slyy136.pdf

    EMI 简介: training.ti.com/introduction-emi-power-supply-designs-sources-measurements-and-mitigation-methods

    效率和 EMI 的反激式变压器设计注意事项
    论文: www.ti.com/.../slup338.pdf
    演示幻灯片: www.ti.com/.../slup339.pdf
    演示视频: training.ti.com/flyback-transformer-design-considerations-efficiency-and-emi

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    好的、我知道 L1、L2、R1和 R2是输入 EMI 滤波器的一部分、可能需要这些组件才能通过严格的 EMI 测试。

    您能告诉我在哪里可以找到如何在文档中选择参数?
    我在文档中找不到说明、因此请告诉我它在哪里。

    此外、  这些组件是可选的吗? 还是我们将它们放在那里?  

    在下面的文档中、我找到了以下句子、其中指出这些组件用于 ESD 保护和防止输入振荡。  因此 ,我无法判断它是天线杆还是任意的。

    www.ti.com/.../sluuba1.pdf

    R1、R2具有抑制输入滤波器振荡的双重功能、可防止在发生 ESD 脉冲时 L2和 L3之间产生大电压。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San

    R1和 R2是正确的、这些特定器件可降低 L1、L2、C1和 C2的 LC 谐振回路的 Q 值。 ESD 脉冲是它们提供的一个附加功能。 在 ESD 事件等高瞬态期间、L 具有非常高的阻抗、因此 R1和 R2充当串联电阻来耗散能量。 如果 L1和 L2不在电路中、则可以使用另一个器件(如 MOV 或 TVS 二极管)来抑制能量。 您需要确定所需的内容以及如何实施。 浪涌或 ESD 事件是系统级规格、因应用而异、通常情况下有法规要求。

    UCC28910数据表未说明如何设计 EMI 滤波器。 与设计中的其他元件不同、EMI 滤波器设计取决于非理想参数(例如变压器结构和 PCB 布局)、因此设计起来不如其他系统元件简单。 如果您按照我的第一封邮件中的培训配套资料进行操作、您可以了解噪声的产生方式以及滤除噪声的常用技术。 您可以通过多种方法来设计 EMI 滤波器、因此我建议您查看所有配套资料并确定哪种方法最适合您。

    此致、
    Eric