This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:一个具有2个次级变压器、用于 SiC 栅极驱动偏置。

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25800EVM-1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169280/ucc25800-q1-one-transformer-w-2-secondaries-for-sic-gate-drive-bias

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC25800EVM-1

您好!

在偏置电源设计指南中,它指出可以使用2个次级变压器驱动,但规定调节效果不如。  

我的问题是:EVM 使用初级侧谐振、无需额外的稳压器即可接受输出调节; 如果我们将具有2个次级绕组的8引脚 bbin 用于隔离式栅极驱动器偏置、其中一个提供15V 电压、另一个提供-4V 电压、那么在该配置中、调节效果是否会比单个次级只有一个+15V 或+19V 电压轨时更差?"

第二个问题:设计指南中说绕组之间可能存在噪声风险。 这是否指的是两个次级侧绕组在功能上相互隔离的情况? 我不认为这适用于电源以同一点为基准的隔离式栅极驱动偏置应用。  

最棒的

Jeejmas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeejmas、您好!

    UCC25800EVM-1使用次级侧谐振。 但是、如果设计使用具有2个次级绕组的变压器、则设计将使用初级侧谐振。 如果两个次级绕组具有平衡负载条件、则每个输出调节都将正常。

    情况1:单次级绕组分为双路输出

    情况2: 用于双输出的双次级绕组

    只要负载平衡、这两种器件都很好、并且具有相当的输出电压调节能力、IGBT 逆变器栅极驱动器偏置就是这种情况。  

    如果在变压器的次级侧使用2个绕组、则2个次级绕组将具有互耦合。 因此、无论隔离如何、一个绕组噪声都可以耦合到另一个绕组。 如果绕组是隔离式的、则2个绕组之间将存在寄生电容效应耦合、从而产生噪声。

    此致、

    王永平