您好、E2E 专家、
你好。
我需要在18650或类似的可拆卸电池上测量电池 SoC。 我的产品不能为电池充电、放电后用户会更换电池。 理想情况下、我的微处理器将使用 i2c 连接到监测计。 SoC 的读数可以是近似值(不是过于精确)、因为应用将在显示屏上显示3 bar 电池充电状态(33%-66%-100%)。
我找到了其他解决方案、但我不确定它们是否适用于可移动应用。
如果引入的电池(mAh)与之前的电池不同、或者 SoC 不是100%、会发生什么情况?
更多详细信息:
1) 1)我需要在可拆卸锂离子电池(18650)上测量 SoC
2) 2)我希望显示屏上显示近似的 SoC 读数(如33/66/100%)
3) 3)用户可以自由安装并非始终位于同一 SoC 中且容量不同(mAh)的电池。
4) 4)理想情况下、我希望使用 I2C 与监测计通信。 我可以评估其他选项。
我想确认、相信电池检测功能能够读取锂离子电池的 SoC。 另一个问题是、大多数器件都采用 BGA 封装、我在此应用中将避免这种情况。 BQ27621-G1等器件可以工作(如果电池检测工作)、但在其他一些封装中可以工作。
是否有具有电池检测功能或与电池检测类似的监测计?
提前感谢您的支持。
此致、
CSC