This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060Q1MM/NOPB

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM5060, LM74202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169064/lm5060-q1-lm5060q1mm-nopb

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060LM74202-Q1

您好,专家:

  我们的客户已将 LM5060-Q1设计为汽车信息娱乐系统,采用汽车电池并具有过流保护功能,以下是设计目标规格,我随附原理图和 LM5060设计计算器。 由于客户必须降低设计成本、因此客户需要设计一个从输入到 MOSFET Q24的二极管(PCB 位置:D127)、以实现反极性保护、而不是背对背 MOSFET 开关设计。 如果有任何风险、您可以帮助查看原理图并提供建议吗?  非常感谢。

设计规格  

-最小输入电压:9V。

-典型输入电压:12V。

-最大输入电压:16V

-最大工作电流:0.5A。

- Cout =110uF。  

过流保护目标= 2.1A (典型值)。  

MOSFET 技术规格: DMN10H170SFGQ-7

-具有反极性保护功能:设计二极管(PCB 位置:D127)以防止反极性。

e2e.ti.com/.../T99H463T00_5F00_SCH_5F00_20221108V1_2D00_TI.pdfe2e.ti.com/.../Copy-of-LM5060-Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_1026.xlsxe2e.ti.com/.../DMN10H170SFGQ.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    对于此类低负载电流应用、为何不选择 LM74202-Q1等器件、该器件集成了理想二极管、具有输入反极性保护、过压保护和过流保护功能。 您可以使用单个 LM74202-Q1器件替换所有 D127、Q24和 U9。  

    在客户应用中过流保护精度有多重要?  我之所以提出这个问题、是因为 过流保护精度非常差、建议仅将此器件用于短路保护。 在这种情况下、最小 过流阈值低至0.86A。