This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:在何处连接 ILM0/1引脚

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772480/tps63051-where-to-tie-ilm0-1-pins

器件型号:TPS63051

您好!

我想通过硬件连接 ILM0/1引脚、而不是连接到允许我更改它们的逻辑器件。 我想将其用作小型简单的降压电源。  我在数据表中看不到这两个引脚的最大限制?  我看到逻辑高/低阈值、但我看到这些引脚上没有最大电压值。   

我也可以连接这些引脚的最大电压是多少?

2.硬件绑定时,它们通常连接到输入电压还是输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!

    最大电压应与数据表第7.1节中绝对最大额定值表中给出的 EN 引脚电压相同。 但我会仔细检查这一点、感谢您指出这一点。

    2.将 ILIM 引脚连接到 VIN 或 GND、但不要将其悬空。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、因此您可以将它们连接到 Vin。 这正是我想知道的。 谢谢!