请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63051 您好!
我想通过硬件连接 ILM0/1引脚、而不是连接到允许我更改它们的逻辑器件。 我想将其用作小型简单的降压电源。 我在数据表中看不到这两个引脚的最大限制? 我看到逻辑高/低阈值、但我看到这些引脚上没有最大电压值。
我也可以连接这些引脚的最大电压是多少?
2.硬件绑定时,它们通常连接到输入电压还是输出电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想通过硬件连接 ILM0/1引脚、而不是连接到允许我更改它们的逻辑器件。 我想将其用作小型简单的降压电源。 我在数据表中看不到这两个引脚的最大限制? 我看到逻辑高/低阈值、但我看到这些引脚上没有最大电压值。
我也可以连接这些引脚的最大电压是多少?
2.硬件绑定时,它们通常连接到输入电压还是输出电压?