This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A54-Q1:BIAS 引脚连接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A54-Q1, TPS7A54EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772476/tps7a54-q1-bias-pin-connection

器件型号:TPS7A54-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A54EVM-006

请阐明未使用时偏置引脚的连接(Vin = 5.5V、Vo = 5V)

引脚表指出"必须在此引脚和接地之间连接一个10uF 或更大的电容器"。该表还指出、如果不使用该引脚、则必须保持悬空或接地。 EVM 具有悬空引脚和10uF 接地电容。

正确的配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    TPS7A54EVM-006旨在让客户能够在其预期的应用条件下评估 TPS7A54-Q1。 如果需要、提供 J5来施加偏置电压。 由于您的应用不需要偏置轨、因此您可以将偏置电压悬空或接地。 在任一种情况下、如果您不提供偏置轨、则无需偏置电容器。 因此、可以针对您的应用移除 EVM 上的 C10。

    非常尊重、
    Ryan