This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:典型应用9.3.3.3

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770871/tps62175-typical-application-9-3-3-3

器件型号:TPS62175

您好!

存在 IC 损坏问题。

输出电压为1.8V、电流为0.5A。

当输入高于20V 时、会发生 IC 损坏。

我认为它与最短导通时间有关。

在1MHz 开关频率下、导通时间为90ns、最短导通时间通常为80ns。

但典型应用9.3.3.3显示输入范围高达28V、输出为1.8V。

是否提供?

接下来、通过将输出电容增加到220uF、可以解决该问题。

我不理解输出电容和输入电压范围的关系。

您能就此问题提出建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Park、

    是的、无论导通时间是多少、IC 都可以在高达28V 的输入电压下运行。

    当输入电压从20V 变为更高电压时、您能否发送输入电压、输出电压、开关电压和电感器电流的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    施加20V 以上的电压时、IC 损坏、因此无法检查波形。

    原理图随附。 针对1.8V 输出修改了反馈电阻器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享您的原理图。

    通常不使用47uH 电感器。 此外、陶瓷输入电容器看起来是一个相当大的封装尺寸。 您能否发送他们的每个器件型号?

    您能否更详细地介绍电压是如何增加到20V 以上的? 这是由实际系统还是在实验室设置中完成的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Park、

    您是否能够找到使用的器件型号或获得波形?