请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 大家好、
我知道可以将永久性故障写入 OTP 以维持 此阶段、因此 BQ76952是否可以由客户从 OTP-PF 中恢复?
数据 ROM 和指令 ROM 的功能是什么? 它们是否仅用于存储寄存器的默认值?
BRS、
江弗朗西斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Francis、
关于您的问题:
OTP 永久故障:
我对这个问题的措辞有点困惑。 您能否澄清 一下、 如果发生永久性故障、您的客户希望器件做些什么?
第5.3.1节二级保护概述和5.3.15 OTP 存储器签名永久故障、以及 表13-17。 《BQ769x2技术参考手册》中的保护配置寄存器字段说明(续)包含有关永久故障选项、恢复和 OTP 编程的更多信息。
我将在此处链接: 《BQ76952技术参考手册》(修订版 B)(TI.com)。
数据和指令 ROM:
在 上电或复位情况下、数据 ROM 保存器件配置的默认值。
指令 ROM 包含内部控制器程序代码。
BQ76952可在初始上电或复位时对内部处理器的指令和数据 ROM 实施签名检查。 如果这些检查失败、器件可以触发 PF 并禁用电池组。
最棒的
Andria