This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952的永久性故障和 ROM 问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168493/bq76952-permanent-fail-and-rom-issues-of-bq76952

器件型号:BQ76952

大家好、

我知道可以将永久性故障写入 OTP 以维持 此阶段、因此 BQ76952是否可以由客户从 OTP-PF 中恢复?

数据 ROM 和指令 ROM 的功能是什么? 它们是否仅用于存储寄存器的默认值?

BRS、

江弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    关于您的问题:

    OTP 永久故障:  

    我对这个问题的措辞有点困惑。  您能否澄清 一下、 如果发生永久性故障、您的客户希望器件做些什么?

    第5.3.1节二级保护概述和5.3.15 OTP 存储器签名永久故障、以及 表13-17。 《BQ769x2技术参考手册》中的保护配置寄存器字段说明(续)包含有关永久故障选项、恢复和 OTP 编程的更多信息。  

    我将在此处链接: 《BQ76952技术参考手册》(修订版 B)(TI.com)。

    数据和指令 ROM:  

    在 上电或复位情况下、数据 ROM 保存器件配置的默认值。

    指令 ROM 包含内部控制器程序代码。  

    BQ76952可在初始上电或复位时对内部处理器的指令和数据 ROM 实施签名检查。 如果这些检查失败、器件可以触发 PF 并禁用电池组。

    最棒的

    Andria