This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5002:TL5002

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5002, LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771401/tl5002-tl5002

器件型号:TL5002
主题中讨论的其他器件: LM5002

您好!  
我是 Chalmers University of Technology 的学生。 我正在撰写关于为电动汽车构建非车载移动充电器的硕士论文。 在仿真过程中、我想设计充电器的电源控制。 因此、我使用 GaN 网络来仿真 PFC 电路。 但我需要在 PSpice 中为设计生成 PWM 信号。 我看到您的产品 TL5002完全符合我的设计。 我想知道我是否可以获得 TL5002的 pspice 模型的库、因为这对我仿真 PFC 电路非常有帮助。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishag、

    几年前也出现了类似的问题。 我认为我们没有用于 LM5002的 SPICE 模型。 这是一个非常简单的电路。 您可能会构建自己的模型形式基元。 如果我发现一些不同的东西、我会告诉您。