This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:通道2的双输出(0.9V 和1.8V)启动问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770583/tps40322-dual-output-0-9v-and-1-8v-start-up-issue-with-ch2

器件型号:TPS40322

您好!

我在 TPS40322上单独使用 EN1/SS1和 EN2/SS2来对 FPGA 的上电进行定序。 我在每个使能之间设置20ms 的延迟。

当我启用控制器的 CH1时、VOUT1 (0.9V)正常启动、但同时 VOUT2电压缓慢上升约0.5V、并在我启用 CH2时上升至1.8V。

我的问题是:

Q1_这种行为在 CH2上是否正常、或者在我的设计中引入此残余电压是否有错误? 在启用 CH2之前、我不希望它有电压(FPGA 要求)。

Q2_为什么 EN1/SS1和 EN2/SS2未达到仿真中观察到的 BP6? (它似乎被钳制在一半 BP6上)

查找随附的原理图和3个波形捕捉:

EN1&VOUT1

EN1&EN2&VOUT2

EN2&VOUT2

此致、

Patricke2e.ti.com/.../TPS40322_5F00_Dual_5F00_Output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    Q1_这种行为在 CH2上是否正常、或者在我的设计中引入此残余电压是否有错误? 在启用 CH2之前、我不希望它有电压(FPGA 要求)。

    这种行为异常。 在 EN2上升之前、您能否在 EN2为0V 时检查 HDRV2和 LDRV2是否正在切换? 如果 HDRV2和 LDRV2未切换、则输出电压可能由外部电流充电。

    Q2_为什么 EN1/SS1和 EN2/SS2未达到仿真中观察到的 BP6? (它似乎被钳制在一半 BP6上)

    如何控制 EN1和 EN2?
    这两个引脚应由 MOSFET 或开漏引脚打开/关闭。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的快速回答、

    使能由一个 ADG836控制。 它是一个模拟开关(CMOS)。 随附了使能电路原理图。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    正确、当 EN2被激活(附加的波形)时、HDRV2和 LDRV2开始、这意味着稳压器正常运行。 正如您所说、我的设计在 VOUT1和 VOUT2之间存在电流泄漏、因为我们可以看到、启用 VOUT1后、电流开始为 output2充电。

    目前、我们正在设计中查找此问题。 您可以关闭请求。

    再次感谢大家。

    Patrick