This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:在 DID 连续模式下使用的 TPS61194

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769189/tps61194-q1-tps61194-using-in-did-continuous-mode

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61194

大家好、团队、

在不连续模式(升压模式)下使用 TPS61194时是否有任何需要注意的事项?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Josef、

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    由于中国新年假期、回复可能会延迟。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    您是指 PFM 模式吗? 如果当前 EA 输出为低电平、器件将自动在 PFM 模式下工作。 无需特别注意。