This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:PH 引脚上的凸点、为什么以及该怎么办?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770607/tps54060-bump-on-ph-pin-why-and-what-to-do

器件型号:TPS54060

大家好、  

我在输入电压升高时、输出引脚 PH (引脚10)显示非方形的应用中使用 TPS54060。 我希望您能解释我看到的内容以及如何避免这种情况。  

蓝色线迹显示的 PH 引脚具有大约10V 的输入电压和3.6V/56mA 的输出电流。 电感器为22µH μ H。  

最棒的

Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看到的是降压稳压器的正常 DCM 运行。 当电感器电流达到零时、电感和
    PH 节点上的电容将作为谐振电路振铃。 如果通过使用较大的值看到 DCM 行为、则可以移动工作点
    电感器。 但是、这种行为不会对应用造成损害。 如果您选择使用大型电感器、请务必遵守数据表中有关电感器尺寸的任何建议。