This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:输出故障

Guru**** 2505805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769944/lmz21701-output-failure

器件型号:LMZ21701

我们看到 LMZ21701模块出现一些故障、其中输出似乎对地具有低电阻。 VIN = 12V、Vout = 5V、负载< 200mA。

论坛上的其他几篇文章讨论了 VOS 布线的噪声灵敏度。 在该设计中、VOS 布线从输出电容路由到底层的 VOS 引脚、PCB 设计大约有20层。 这种方法是否会引起有关耦合到过孔的问题?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    要整合此故障排除、我想继续处理您发送给我的离线消息。 因此、我将关闭该线程。  

    此致、

    Jimmy