This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:输入不稳定(电池连接松动)时出现故障

Guru**** 2507125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768854/tps61090-trouble-with-failure-when-input-is-unstable-battery-connection-is-loose

器件型号:TPS61090

我使用的是使用此部件的 Adafruit PowerBoot 1000、原理图和布局可在此处找到...

搜索我在这篇帖子中运行的答案、我的故障似乎与此相关、对关键引脚的保护不足或严重布局错误。

e2e.ti.com/.../2385939

 TPS61090首次发生故障时、我没有及时赶上、它短接(导致中的故障)电池管理充电控制器、我也更换了该控制器。

 第一次更换 TPS61090后、我尝试再次为电池充电、 TPS61090再次失败、但这次我在几秒钟内断开连接、以节省电池管理充电控制器的电量。  我应该注意到、在触摸/移动 PCB 时都发生了两种故障、但这不应导致 TPS61090发生故障... 但愿如此。

我的芯片供应已经用完、目前无法更换、无法再进行测试。

除了电源状态 LED 两次都连接到5V 输出之外、没有负载。

我可以假设现场可能存在蓄电池连接松动的情况、因此我很难相信这是导致故障的原因。

 TPS61090两次发生故障时、我在处理 PCB 时都要确认电池管理充电控制器的温度。

 对于 TPS61090、是否有任何我不知道的注意事项或警告?

此芯片似乎存在一个常见问题、即在发生故障时导致短路... 在大多数情况下、由于我自己的误差、此芯片出现故障、导致短路并损坏电源。

我计划在未来的项目中使用此芯片、这两个过早的故障现在开始让我担心此芯片出现故障并在将来缩短客户的产品。

如果工程师可以查看此信息并提供一些反馈、还可以查看 Adafruit 的 Powerboot 1000控制器的原理图、并确认布局是否是问题。

如上所述、我计划将其纳入一个可生产数千个 PCB 的项目中、并希望在我承诺使用此芯片之前确认故障原因。

我喜欢这个在 LiPol 电池运行 PCB 上生成5V 电压的特定器件、希望我能找到一种正确稳定芯片的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    根据您的描述、您触摸电路期间似乎发生了损坏。 这可能是典型的 ESD 事件。 您应该使用 ESD 腕带或其他一些类型的 ESD 预防工具来处理电路。

    您也可以联系电路板的供应商、查看是否有其他客户存在类似问题。


    此致、
    应用工程学 Yohao Xi。