This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:采用 WLCSP/DSBGA 封装的 LM317L-N:可以将 NC 焊盘连接到电压

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768739/lm317l-n-lm317l-n-in-wlcsp-dsbga-package-can-nc-pads-be-connectioned-to-a-voltage

器件型号:LM317L-N

封装 HAST 为6焊盘、但仅使用3焊盘。

"NC /无连接"引脚是否可用于布线? 还是应该将其悬空?

此致

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    是的、NC 凸点未连接到任何内部有源节点、因此可以为方便起见进行布线。  遗憾的是、在数据表修订版中、似乎错误地删除了"未在内部连接"的完整声明。  我们将在下一个数据表修订版中对此进行更正。

    非常尊重、

    Ryan