This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:AM5728的内部

Guru**** 2797575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768671/tps659037-int-for-am5728

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5728

您好!

我的客户将使用 TPS659037作为 AM5728电源。
他们有以下问题:

问题1.
在 TPS659037 INT2源中、有(1) WDT、(2) RTC_TIMER、(3) RTC_ALARM、(4) RESET_IN。
AM5728使用上述中断(1)-(4)的用途是什么?
是否需要使用 INT 信号进行检测?

问题2.
高于配置"图3使用 POWERHOLD 配置的复位连接"所需的(4) RESET_IN
用户指南中?
www.tij.co.jp/.../sliu011f.pdf

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G. F.、

    大家好、请参阅我们的寄存器映射、了解有关每个中断的详细信息: http://www.ti.com/lit/ug/sliu015a/sliu015a.pdf

    通常、无需检测任何中断。 这取决于系统设计、了解或处理 TPS659037中您认为重要的信息。 INT2源为您提供了监控看门狗、实时时钟和 RESET_IN 引脚的选项。 如果您想知道其中一个事件发生的时间、则可以取消屏蔽这些事件。

    如果未使用 RESET_IN、则应将其绑定到 VRTC。 如果 RESET_IN 为低电平、则该信号充当器件的门控条件-防止器件开启。

    谢谢、

    纳斯塔莎