请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3464AEVAL 主题中讨论的其他器件: LM3464A、 LM5021、 LM3464
您好!
我已将4个 LED 连接到4个 FET、只有2个 FET 可以点亮 LED。 我更换了 LED、以确保它们不是这里的问题。 我不知道这是否是栅极驱动器、布局或器件本身的问题。 这是我从您那里购买的第二块电路板。 第一个电路板未点亮任何 FET 中的任何 LED。 在第一块电路板上、我在 FET 栅极添加了4.7K、但仍然没有添加任何内容。 如果您可以帮助解决此问题、请告诉我。 谢谢。 萨那