This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:UCC27324DGNR:当 UCC27324DGNR OUTB 灌电流时、您能否提供 V/I 曲线?

Guru**** 2505785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806349/ucc27324-ucc27324dgnr-could-you-provide-the-v-i-curve-when-ucc27324dgnr-outb-sink-current

器件型号:UCC27324

你(们)好  

客户请求:

当 UCC27324DGNR OUTB 灌电流时、您能帮助提供 V/I 曲线吗? 我们想知道 OUTB 内部电阻特性与电压之间的关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    欢迎回来!! 这是来自高功率驱动器团队的 Mamadou、我将帮助解决您的问题。

    您能否帮助理解客户为何特别对 OUTB 的内部电阻感兴趣? 它们对驱动器的内部输出电阻有何具体问题、尤其是 CH-B? 他们正尝试使用驱动器的 Ch-B 实现什么目标? 我提出的原因是、对于等效内部电阻 Rint = 3.33欧姆、该器件在 VDD = 15V 时的灌电流约为4.5A;对于 VDD = 12V、Rint = 2.8欧姆、该器件的灌电流约为4.28A。

    此外、驱动器的输出电阻本质上是内部 MOSFET 晶体管的(RDS、ON)、其最大值为4欧姆、同时考虑温度变化。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我没有听到你的声音,我认为你现在没有其他问题了。

    因此、我将关闭此线程并将其标记为已解析。

    如果您有其他问题、请告知我们、或者按下绿色按钮让我们知道我们已解决您的问题。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou