This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071-Q1:该器件能否在 SW 引脚上输出负电压?

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804490/tps61071-q1-can-that-device-output-negative-voltage-on-the-sw-pin

器件型号:TPS61071-Q1

您好!

我需要升压转换器将2.9V 或3.3V 上变频为+3.5V 和-3.5V。 我在 TI 网站上找到了 TPS61071升压转换器。

在其数据表的开头、它说 在其典型应用中、它只转换为正输出。

但是、我查看了数据表、发现它具有另一种应用连接、如 上图所示、称为"具有辅助负输出电压的电源解决方案"。  

我想理解、由于数据表中没有明确解释、这意味着什么?

这是否意味着该器件可以同时从 VOUT (正极)和 SW (负极)引脚输出正负电压 ? 在 这种情况下,每个电源引脚上的供电电流是多少?

谢谢、

Ohad F -飞利浦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohad:
    这是升压加电荷泵等用途。 它可以为负 Vout 供电。 正输出为 VCC、负输出为 VCC2。

    是否将 IF 用于放大器? 您是否可以分享有关您的应用的一些详细信息。 以便我可以帮助检查它是否适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

     我要在中使用它的应用是为 ASIC 提供正电压和负电压,每个电源轨上的电流消耗为:  

    正电压: 3.5V/100mA

    负电压: -3.5V/100mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohad:
    似乎可以工作、但我担心-3.5V 可能不够精确。 因为该电路只能调节一个通道。

    我建议您在工作台上尝试一下。 并检查它是否符合您的要求。 如果不是、我们可能需要另一个器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、
    那么、要仅将同一器件用于负输出电压吗? 或者我是否应该使用其他器件进行负输出?
    (-1.9至-3.5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohad:
    不建议仅将其用于负输出电压。 您可以检查是否有电荷泵可以满足您的要求。
    www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohad:
    假设您已解决了问题、我关闭了该主题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢你。